结果:找到"电路板 ESD 减少 电磁干扰 DUP 二级管 保护 防静电 元器件",相关内容1000条
- 静电二极管如何识别判断?
- 静电二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的关键组件。它们通过在电路中短路高电压尖峰来工作,保护敏感元件免受损害。1.外观识别首先,识别静电二极管可以从其外观开始:标记和编码:静电二极管通常会有特定的型号和标记,例如“SMAJ5.0A”表示是一种5V的TVS二极管。通过型号可以直接获取其主要电气特性。封装类型:静电二极管的封装多种多样,常见的有DO-15,DO-214AC(SMA),DO-214AB(SMB)等。封装信息通常会印在二极管的表面。颜色和形状:尽管这些参数不如标记和封装类型直观,但在特定品牌或系列中,特定的颜色和形状可能会提供一些线索。2.技术参数了解了解静电二极管的技术参...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 静电二极管,ESD,二极管,静电管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-06 15:25:00
- 静电二极管有什么特点?
- 静电二极管是一种用于保护敏感电路免受瞬态电压和静电放电(ESD)影响的半导体器件。其工作原理是在电压达到预定值时迅速导通,吸收过高的电压,以保护后续电路。静电二极管在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,尤其是在提高产品的抗干扰能力和延长使用寿命方面。静电二极管的基本特点快速响应:静电二极管能够在极短的时间内(通常为皮秒级)从高阻态切换到低阻态,有效地抑制瞬态电压。大电流承载能力:在短时间内,静电二极管能够承受高达数千安培的电流,保护电路不受损害。低电容:为了不影响数据线或信号线的信号完整性,静电二极管通常设计有低电容特性。双向保护:有些静电二极管设计为双向器件,能够同时对正向和反向瞬态电压提...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 静电二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-21 09:41:00
- 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险
- 在缺乏充分的电路板设计下,即使具有高防静电(ESD)保护性能的防静电二极管也无法提供足够的保护。特别是,电路板设计极大地影响了ESD冲击后立即发生的瞬态高频脉冲。ESD脉冲遵循低阻抗路径。有必要关注通向ESD保护二极管和DUP的线路长度,以及从连接器发散成两条路径的线路在考虑电路板线路电感时的影响。如果通向ESD保护二极管的电路板线路电感较大,则ESD能量会注入DUP。图1:比较了一个在DUP附近添加了ESD保护二极管的电路与一个将其放置在连接器附近的电路。从这个图中可以看出,当将ESD保护二极管放置在连接器附近时,第一个峰值电压比将其放置在DUP附近的情况下要低近10V。图1因此,在电路板...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路板 防静电 二级管 ESD 瞬态 保护线路 连接器 芯片 DUP 电磁 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-20 13:46:00
- 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险
- 最大程度减少电路板设计中的电磁干扰和ESD风险在缺乏充分的电路板设计下,即使具有高防静电(ESD)保护性能的防静电二极管也无法提供足够的保护。特别是,电路板设计极大地影响了ESD冲击后立即发生的瞬态高频脉冲。ESD脉冲遵循低阻抗路径。有必要关注通向ESD保护二极管和DUP的线路长度,以及从连接器发散成两条路径的线路在考虑电路板线路电感时的影响。如果通向ESD保护二极管的电路板线路电感较大,则ESD能量会注入DUP。1.线路长度:通向ESD保护二极管和DUP的线路长度必须经过仔细考虑。过长的线路长度可能会导致高频脉冲的反射和干扰,从而影响保护效果。2.连接器附近的布局:将ESD保护二极管放置在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路板 ESD 减少 电磁干扰 DUP 二级管 保护 防静电 元器件 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-05 16:38:00
- 选择ESD器件应该遵循的五点要求你是什么?
- ESD静电二极管在电路应用中应该要注意以下五个要求:(1)选择ESD静电保护器件注意:•箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压•电路电压不超过保护器件工作电压•低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗(2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件(3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线(4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短(5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线ESD静电二极管规格书下载:ESD8D36VDFN1006210826_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD静电二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-08 10:41:00
- ESD保护器件的应用
- ESD保护器件的应用.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ESD保护器件的应用 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-02-16 18:19:00
- SZESD9B5.0ST5G5V15A带ESDTVS汽车级保护二极管
- ESD9B系列旨在保护电压敏感部件免受ESD的干扰。出色的夹紧能力、低泄漏和快速响应时间为暴露在ESD下的设计提供了最佳的一流保护。由于体积小,它适用于手机、MP3播放器、数码相机和许多其他便携式应用,其中板房空间非常昂贵。特征-要求独特站点和控制更改要求的汽车和其他应用的SZ前缀-AECQ101合格和PPAP能力-这是一个无Pb自由设备-低电容-15pF低夹紧电压-小车身轮廓尺寸:0.039x0.024(1.0mmx0.60mm)-低体高度:0.016(0.4毫米)-响应时间为<1ns-IEC61000424级ESD保护-低泄漏
- 所属专栏: 技术交流 标签: TVS汽车级保护二极管 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-11-01 11:55:00
- 静电二极管ESD选型事项
- ESD一般用于各类通信端口静电防护,在一些高速数据线路,比如USB3.0、HDMI、IEEE1394等接口,ESD静电保护二极管的结电容应尽量选择小的,以避免影响通信质量;ESD有单向(A)和双向(C)之分,根据工作的信号进行选择,单极性的信号可以选择单向的ESD或双向的ESD,双极性的信号要选择双向的ESD;具体选择什么型号的ESD静电二极管做静电防护,还需要在专业的电子工程师指导下选择。静电二极管规格书下载:MMBZxxxAL-Series-SOT-23.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 静电二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-20 14:12:00
- 专业的过流保护器件之自恢复保险丝
- 自恢复保险丝在身边的应用越来越常见,自恢复保险丝可用于空调控制电路板过流,过载、过热保护。炎炎夏日更能体现空调的价值,走到哪都想把空调带着。如今,小家电成为家庭电子消费的主题,在选择产品时消费者更喜欢人性化操作简单易懂的产品,同时会选择更安全的产品。自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 保险丝 自恢复保险丝 电子元件 保护器件 过流保护 发帖人:秦晋电子 发帖时间:2018-10-09 11:32:00
- SoEasy!摆脱单片机PCB设计过程中的电磁干扰
- 本文转载链接来自:http://www.picbbs.net/dispbbs.asp?boardid=4&id=4385声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系我或社区版主进行处理。对于新手来说,在单片机的电路设计中可能不会很注意电路设计中电磁干扰对设计本身的输入输出的影响,但是对于一个电子工程师来说其中的厉害关系就不言而喻了,它不仅关系了单片机在控制在中的能力和准确度,还关系到企业在行业中的竞争。对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。一、影响EMC的因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电磁干扰 单片机 发帖人:那林 发帖时间:2017-08-29 10:50:00
返回